This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002D:TM 引脚功能和大电流充电解决方案

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002D, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694381/bq2002d-tm-pin-functions-and-large-current-charging-solution

器件型号:BQ2002D
Thread 中讨论的其他器件: BQ2002

你(们)好

我很抱歉提出许多问题。 我们的客户询问一些有关 BQ2002D 行为的问题。

1.是否有任何方法可以禁用计时器?  (禁用 TM 引脚功能。)

   因为我们的客户想要禁用计时器、MCU 将在超过440min 的时间(而不是 BQ2002D)禁用充电。

关于最大温度终端、数据表中提到的 VTCO = 0.225∗VCC±5%。

  但是、在图2中、公式为 VTS < 0.25 * VCC。 哪一项是正确的? 0.25或0.225?

3. 我们的客户希望使用带镍氢电池的 BQ2002进行2A 快速充电。 但是、2A 的充电电流非常高。

  我们找不到好的解决方案。(使用 BQ2002D 的大多数解决方案是使用镍氢电池的低电流充电解决方案。)

  您是否有任何 TI 解决方案? (该器件不仅 BQ2002D、而且其他器件也可以正常工作。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1.是否有任何方法可以禁用计时器? --不能禁用,INH 也只会挂起定时器
    2.正确的是哪一项? 0.25或0.225?- 0.225V 的精度更高
    3.我们的客户希望使用带镍氢电池的 BQ2002进行2A 快速充电。 但是,2A 的充电电流很高。-客户输入电压何时,他们将为多少节电池充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的支持。

    3:稳压器的输入电压为5V。 单元格号是单个单元格。 (4000mAh 镍氢电池)

        它们使用如此大的电容器电池。 这就是他们希望以高电流充电的原因。  

    您能否提供任何解决方案来实现镍氢电池如此高的充电电流?

    此致、

    本志本