Other Parts Discussed in Thread: BQ2002D, BQ2002
Thread 中讨论的其他器件: BQ2002
你(们)好
我很抱歉提出许多问题。 我们的客户询问一些有关 BQ2002D 行为的问题。
1.是否有任何方法可以禁用计时器? (禁用 TM 引脚功能。)
因为我们的客户想要禁用计时器、MCU 将在超过440min 的时间(而不是 BQ2002D)禁用充电。
关于最大温度终端、数据表中提到的 VTCO = 0.225∗VCC±5%。
但是、在图2中、公式为 VTS < 0.25 * VCC。 哪一项是正确的? 0.25或0.225?
3. 我们的客户希望使用带镍氢电池的 BQ2002进行2A 快速充电。 但是、2A 的充电电流非常高。
我们找不到好的解决方案。(使用 BQ2002D 的大多数解决方案是使用镍氢电池的低电流充电解决方案。)
您是否有任何 TI 解决方案? (该器件不仅 BQ2002D、而且其他器件也可以正常工作。)
此致、
本志本