主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1
您好、E2E、
这是我第一次使用 TPS65381和 TMS 570。 我 遇到了 TPS65381-Q1和 TMS570的问题。 我在电路板上进行功能测试,发现如果 IGN 信号与12V 电源同时打开,系统将无法启动。 我研究了 TPS65381的数据表。我对 "加电和断电行为"的描述感到困惑。
第1个。 如果 IGN 信号在 VBATP + 12V 启动前持续为高电平 、并 在 活动状态结束前被下拉、 则系统将无法启动并在待机状态下步进、即使器件状态再次处于待机状态? 或者 IGN 信号可能会更有可能启动系统?
第2个。 如果 IGN 信号 在 VBATP + 12V 启动前为高电平 ,并 在活动状态结束前持续为高电平,系统将成功?
总之、电网上的时序是否存在问题? 如果系统无法启动、我需要使用 MCU 清除 IGN_PWRL 位?