This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:如果 IGN 信号与12V 电源同时打开、系统是否会无法启动?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713794/tps65381-q1-if-the-ign-signal-is-switched-on-at-the-same-time-as-12v-supply-will-the-system-fail-to-start-up

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

您好、E2E、

这是我第一次使用 TPS65381和 TMS 570。 我 遇到了 TPS65381-Q1和 TMS570的问题。 我在电路板上进行功能测试,发现如果 IGN 信号与12V 电源同时打开,系统将无法启动。 我研究了 TPS65381的数据表。我对   "加电和断电行为"的描述感到困惑。

第1个。  如果 IGN 信号在 VBATP + 12V 启动前持续为高电平 、并  在 活动状态结束前被下拉、 则系统将无法启动并在待机状态下步进、即使器件状态再次处于待机状态?  或者 IGN 信号可能会更有可能启动系统?

第2个。 如果 IGN 信号 在  VBATP + 12V 启动前为高电平 ,并 在活动状态结束前持续为高电平,系统将成功?

总之、电网上的时序是否存在问题? 如果系统无法启动、我需要使用 MCU 清除 IGN_PWRL 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用主电源作为 IGN 信号是可以正常工作的。  只要 IGN 引脚输入电平大于3V (POS 7.1、IGN_WUP、 阈值)且 VBAT 电源、VBATP 和 VBAT_SAFING 超过5.8V 输入(启动器件的最小值)、器件就应唤醒并启动。 许多非汽车系统甚至汽车系统都采用 TPS65381A-Q1进行了这种设计。   

    一旦 IGN 变为低电平、如果 IGN 被用作唤醒源、器件将断电。  将其视为当 VBAT 电源引脚高于5.8V 且 IGN 高于 IGN_WUP 阈 值时加电的组合、器件将加电。  之后、如果 IGN 降至 IGN_WUP 阈值以下、TPS65381A-Q1将关断并进入待机状态。  如果 VBAT 电源引脚在任一点上为低电平、器件将低于其上电阈值并且不加电。

    如果 IGN 在电源上电之前处于高电平、则当 VBAT 电源引脚上升到超过上电阈值时、器件仍会上电。

    使用 IGN_PWRL 实际上用于 MCU 的系统编程(刷写)、而不是器件断电时。

    请确保为电源引脚、VBATP 和 VBAT_SAFING (哪个 IGN 引脚为高电平)提供足够的电源电压和电流。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、您好! 我认为我的说明与您的理解之间存在一些误解。 详情如下:
    第1个。 我的系统未连接12V 电源、并且没有 IGN 信号。
    第2个。 通常、TPS65381连接到12V 电池、可为系统供电。 但是、当我对产品进行测试时、测试套件的继电器仅为一个。 因此、该产品最初未连接到12V 电源、我使用继电器将12V 和 IGN 连接到系统。
    第三步:当我按键激活 IGN 信号时,IGN 信号将同时为系统提供12V 电源。 所以,我想知道是否有加电时间来影响正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    启动没有时序依赖性。  唤醒或上电取决于电源和 IGN 引脚上电压电平的与函数。  

     只要 IGN 引脚输入电平大于3V (POS 7.1、IGN_WUP、 阈值)且 VBAT 电源、VBATP 和 VBAT_SAFING 超过5.8V 输入(启动器件的最小值)、器件就应唤醒并启动。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、您好!
    我能否理解、即使第一次启动失败、我也不需要使用 MCU 来清除 IGN_PWRL 位。 只要 IGN 引脚输入电平大于3V 且电源为12V,器件就会唤醒并启动?

    此致、
    Kun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、您好! 我还想问、12V 电源与 IGN 没有任何关系。 如果 IGN 信号在12V 电源之前出现、系统将无法启动。 只需等待12V 电源,如果 IGN 信号再次出现且电压电平> 3V,系统就会启动。 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kun、

    正确、 当 IGN 引脚大于3V 且 VBATP 和 VBAT_SAFING 电源引脚上具有启动所需的适当电压、或当 IGN 引脚处于高电平时超过启动电压电平、则器件将处于加电状态。

    IGN_PWRL LATCH 是一个可选功能、可将 IGN 信号锁存为高电平、因此当 IGN 引脚转换为低电平(< 2V)时、器件不会自动断电至待机状态。

    此致、

    Scott