请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 您好,
我使用 的是 TPS55340,输入14.3V,输出14.4V。
连接到 Eload,在 CC 模式下,I 能够消耗14.2,2A 负载。 当我选择 CR 模式- 8 Ω 时、它将消耗1.6A、9.5V 电压。
我的配置有问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.