This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出负载 CC 与 CR 模式

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709501/tps55340-output-load-cc-vs-cr-mode

器件型号:TPS55340

您好,

我使用 的是 TPS55340,输入14.3V,输出14.4V。  

连接到 Eload,在 CC 模式下,I 能够消耗14.2,2A 负载。 当我选择 CR 模式- 8 Ω 时、它将消耗1.6A、9.5V 电压。  

我的配置有问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    奇怪的是、您能否分享您的原理图? 输出侧的总电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BUB 输出连接到电子负载、然后我按照前面所述运行 CR 和 CC 测试。

    我也感到奇怪,有什么想法,为什么会发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    一般般 根据您上一篇文章中的信息、我们可以知道、在 CR 模式下、IO=1.6A、Vo=9.5V、然后我们可以得到 R=9.5/1.6=5.94欧姆。   它不是8欧姆。  您的负载是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    抱歉,Vo 为9.6V,IO =1.2,是8欧姆。 CC 模式或 CR 模式是否需要处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    从角度来看、由于负载电流不大、因此应该没有很大的差异。 我将检查工作台,请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有机会尝试基准测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    还没有、我将在明天晚些时候或下周早些时候进行测试。 很抱歉、由于资源有限、迟到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我没有得到与您相同的结果。 它可以在具有正确输出电压的 CR 模式下正常工作。