This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:过流时的行为

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713000/tps1h100-q1-behavior-at-over-current

器件型号:TPS1H100-Q1

你(们)好

我阅读了数据表。 有些行为我不理解。


如果电流达到电流限值、此器件仅通过 CS 引脚报告电流是否达到。 但是、如果 Tj 低于 TSD、该器件不会关闭(通道关闭)。
我的理解是否正确?

另一方面、数据表中描述了通道关闭状态的情况。

此设备关闭(=通道关闭)的条件是什么?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您的理解是正确的。 该器件将电流限制调节为设定值、且 FET 处于饱和区。 只要结温低于 TSD、输出仍然提供稳定的电流。 达到 TDS 取决于电源电压、电流限制设置和环境温度。

    由于1uS 响应时间的快速回路、在 GND 硬短路的情况下、FET 瞬时关闭。 在瞬时关闭后、FET 自动恢复开启、并将电流调节为设置的电流限制。 附加图片显示了过载和硬短路情况下的行为。

    示波器通道 CH1 = VOUT、CH2 = CS 信号、CH4 =负载电流

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohmoud-San、

    感谢您的支持。 我想询问更多详细信息以了解该器件的行为。

    Q1:关于您在上面布置的波形;

    左侧波形为“硬短路”? 右侧波形是"过载"的情况?

    如果是、(右侧波形) Vout 由于热关断而关闭? 由于电流限制、Vout 看起来会关闭。

    Q2:我使用 TI-EVM 测量了 TPS1H100-Q1。 我看到电流达到限值后的关断行为。 这也是热关断吗?

    我们想知道的是在电流达到电流限制后,直到关闭 Vout 所需的延迟时间。

    如果即使电流达到限值(Tj < TSD)、VOUT 也不会关闭、我们无法估算延迟时间。   我的理解是否正确?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      输出开关低电平的延时时间、过流、取决于过载。 如果负载电流 高于设定的1.5倍电流限值、则输出立即为低电平。 FET 栅极驱动在以下3种情况下瞬时关闭:

    1. OUT 短接至 GND

    2. TSD 触发

    3. TSW 被触发  

    请检查随附的工作台测试测量值和过载行为说明。

    Regardse2e.ti.com/.../TPS1H100_2D00_Q1-thermal-behavior-during-over-current.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud - San、

    感谢您提供信息。
    我也确认了工作台上的行为。 我还有其他问题。

    >由于1us 响应时间的快速回路,在 GND 硬短路的情况下,FET 瞬时关闭。

    1us 是典型值。 是这样吗?
    响应时间(1uS)的变化有多大?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    是的、1us 是典型值。 没有响应时间的规格。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud - San、

    谢谢你。

    我将与当地 FAE 和我们的客户讨论此问题。 如果我有其他问题、我将回复此帖子。

    此致、
    本志本