请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27530-G1 主题中讨论的其他器件:BQ24161、
尊敬的团队:
我们希望在 其中一款产品中使用 bq27530-G1和 bq24161芯片组进行电池充电和监控。 但是、从数据表中、我无法确定该解决方案是否通过从系统其余部分断开电池(bq24161没有外部 FET、并且从电池组为 bq27530供电)来提供通用电池过热保护。 请您澄清一下这个问题吗?
感谢您的帮助、
此致、
客户