This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:bq27530-G1和 bq24161 -电池温度保护

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ27530-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693888/bq27530-g1-bq27530-g1-and-bq24161---cell-temperature-protection

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24161

尊敬的团队:

我们希望在 其中一款产品中使用 bq27530-G1和 bq24161芯片组进行电池充电和监控。 但是、从数据表中、我无法确定该解决方案是否通过从系统其余部分断开电池(bq24161没有外部 FET、并且从电池组为 bq27530供电)来提供通用电池过热保护。 请您澄清一下这个问题吗?

感谢您的帮助、
此致、

客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bartosz
    bq27530没有用于驱动充电和放电 FET 的 AFE、以便在安全条件下将其断开。 如果您需要此类功能、我建议查看 bq27742或 bq27750。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回答、但我想知道的是、bq24161电源路径管理器是否可以通过 BQ27530-G1通过 I2C 将电池从系统上断开?

    通风口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通风口
    否、监测计所做的就是将充电条件传达给充电器。
    谢谢
    Onyx