主题中讨论的其他器件:LM5085
您好!
我的一位客户正在测试 EVM 的输入电压为12V、输出电压为5V、负载为0-4A。
EVM 未对其原始配置进行修改。
当负载斜升时、输出电压有奇怪的行为:
- 负载= 0A、Vout = 5.08V
- 当负载从0A-300mA 增加时、Vout 线性增加到5.2V。
- 当负载从300mA-4A 增加时、Vout 维生素在5.2V 时保持稳定。
EVM 用户指南的图13显示、在整个负载范围内、输出电压的变化不应超过标称值的+/- 50mV。
其他注意事项:它们使用电子负载、并在电路板的输出端子处使用万用表测量输出电压。 当输入电压较高时、这种行为会变得更糟。
这可能是什么原因? 我们可以采取哪些故障排除步骤?
此致、
Ryan B.