主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO、 BQ27426、
您好!
我的客户正在努力将 BQ27510-G3应用到我们的系统中、并对电量监测计使用的电池有一个特殊的问题。 TI 能帮助 描述他们提供的电池的特征吗? 他们的 Arbin 测试仪无法提供热敏电阻数据、因此 GPCCHEM 目前似乎不是 TI 通常推荐的选项。 我们如何提供帮助?
谢谢、
Soumya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在努力将 BQ27510-G3应用到我们的系统中、并对电量监测计使用的电池有一个特殊的问题。 TI 能帮助 描述他们提供的电池的特征吗? 他们的 Arbin 测试仪无法提供热敏电阻数据、因此 GPCCHEM 目前似乎不是 TI 通常推荐的选项。 我们如何提供帮助?
谢谢、
Soumya
您好、Onyx、
我尝试使用 gpcchem、但遇到了一些问题。 由于返回以下错误、该工具在检测日志文件的放电部分时出现一些问题:
计算引擎报告了以下错误:
错误:未找到放电部分、确保放电电流为负 N_points = 2 0
您是否能够提供有关解决此错误的一些指导? 我要发送到 gpcchem 的日志中有一个清晰的放电部分、因此我认为这可能是由于格式问题造成的。 如果可能、我希望提供日志文件以供审阅、但 e2e 在附加.csv 文件时似乎遇到问题。
谢谢、
Anthony
您好、Onyx、
我收到了 Yevgen Barsukov 的一些指导、看起来有几个正电流点干扰了放电/休息时间的检测。 读数是否符合预期? 硬件设置中没有应该产生正电流的东西、因此看起来这是电量监测计拾取的一些噪声。 请注意、我最初是从经皮电流寄存器读取的。 AverageCurrent 寄存器不包含这些随机正电流读数。
在任何情况下、都会生成化学 ID 报告。 我使用的是 bq27510-G3、但报告中的化学 ID 用于我使用的器件系列之外的器件系列(bq27411、bq27421、bq27621和 bq27426)。 bq27510-G3应使用哪种化学 ID? 随附的是 GPC 报告供参考。
谢谢、
Anthony
终端应用要求4.2V 的电池电压对应于100%的充电状态。 如果将 bq27510-G3配置为4.35V 电池的充电 ID、4.2V 下的 OCV 测量是否会产生小于100%的充电状态? 如果是这种情况、是否建议坚持使用4.2V 电池充电 ID?
如果仍然建议使用4.35V 充电 ID、那么即使终端应用仅将电池充电至4.2V、在学习周期中是否需要将电池充电至4.35V?