This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:有源钳位正向运行的注意事项

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693822/tps23754-consideration-for-active-clamp-forward-operation

器件型号:TPS23754

你(们)好

采用 TPS23754的客户设计的有源钳位正向电路。

但是、它们面临的问题是 Qmain FET 在运行时短路损坏。

(似乎有热损坏)

钳位电容器的额定电压为250V、FET 的额定电压也为150Vds。

因此、我想确认器件损坏的原因并避免这种情况。

1。

如果变压器的磁感较大、是否有可能损坏 Qmain FET?

2.

如果未在客户设计中正确调整 TPS 23754的死区时间、是否有可能损坏 Qmain FET?

3.

如果2的答案是肯定的、正确更改 RDT 以解决问题是否合理?

4.

您能否指出 Qmain FET 可能会热损坏的另一种可能性。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您回复。

    谢谢。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu - San、您好!

    很抱歉、美国在度假时耽误了时间。 目前正在研究这一问题。 如果可用、将发布答案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darwin-San


    感谢您的确认。
    我期待您的回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    正如我们讨论过的、所选的 FET 具有3倍的栅极电荷和10倍的上升时间、可能会损坏 FET。 TI 建议使用 TI 设计 FDS86242中推荐的类似 FET。
    除了增加栅极电阻和 DT (在 FET 的体二极管上运行)之外、效率还将受到客户验证的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darwin-San

    感谢你的答复。
    我再次检查电路和 BOM。

    贝斯特雷加兹