请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 BQSTUDIO
我遇到了使用 EV2400在 HDQ 模块中连接 bq34z100-G1的 BQ Studio 问题
当我使用较旧的 EV2300时、BQ Studio 会自动识别 bq34z100-G1并建立通信、而不会出现任何问题
当完全相同的设置插入 EV2400时、BQ Studio 无法自动检测 bq34z100-G1。 手动选择 bq34z100-G1也不起作用、无法读取任何数据
EV2400手册仍然声称不支持 HDQ、但 TI 已在论坛上确认最新固件支持 HDQ、并且需要更新手册
这已经在多台计算机上进行了测试、具有64位附加驱动程序的 EV2300每次都能正常工作、但 EV2400永远无法自动检测或手动连接到 bq34z100-G1
尽管我使用 EV2300进行了正常设置、但如果可能、我希望转换到 EV2400 -是否需要配置其他任何组件才能使 EV2400正常工作?