This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:HDQ 模式下 bq34z100-G1的 EV2400与 EV2300之间的关系

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689259/ev2400-ev2400-vs-ev2300-for-bq34z100-g1-in-hdq-mode

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQSTUDIO

我遇到了使用 EV2400在 HDQ 模块中连接 bq34z100-G1的 BQ Studio 问题

当我使用较旧的 EV2300时、BQ Studio 会自动识别 bq34z100-G1并建立通信、而不会出现任何问题

当完全相同的设置插入 EV2400时、BQ Studio 无法自动检测 bq34z100-G1。 手动选择 bq34z100-G1也不起作用、无法读取任何数据

EV2400手册仍然声称不支持 HDQ、但 TI 已在论坛上确认最新固件支持 HDQ、并且需要更新手册

这已经在多台计算机上进行了测试、具有64位附加驱动程序的 EV2300每次都能正常工作、但 EV2400永远无法自动检测或手动连接到 bq34z100-G1

尽管我使用 EV2300进行了正常设置、但如果可能、我希望转换到 EV2400 -是否需要配置其他任何组件才能使 EV2400正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    EV2400上运行的是什么 FW 版本? 原始 FW 版本不支持 HDQ、但如果您运行 TI.com 上提供的 EV2400 FW 更新程序工具、则可以确保它支持 HDQ。 您可以通过查看 bqStudio 左侧的仪表板来检查 EV2400固件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2400始终运行固件的最新0.18版。 为了确保固件未损坏、我本周早些时候运行了更新工具并成功重新加载了固件、但这未解决问题。 EV2300可以立即连接并正常工作、但当我使用完全相同的设置、数据电缆和 USB 电缆切换到 EV2400时、它根本不起作用。 EV2400能够与计算机通信、我没有固件更新问题、因此我认为它与设置的 USB 端没有任何关系。 EV2300和 EV2400之间的 HDQ 接口是否存在差异? 我注意到 EV2400原理图中似乎有更多与未使用引脚相关的选项、但不同器件之间的 HDQ 数据和接地似乎是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    您是否尝试在 TI 的 EVM 上或在您自己的 PCB 上与 bq34z100-G1进行通信? EV2300和 EV2400均可在 HDQ 模式下与 TI EVM 通信。 我们将需要找出您的设置差异。 当插入电路板时、两个适配器上的 HDQ 线路是否被上拉至相同的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我自己的 PCB、集成在电池组中、而不是 EVM 中。 它可以与微控制器和 EV2300进行通信、但不能与 EV2400配合使用

    以下是一些电压测量:
    电池组将 HDQ 线路上拉至2.5V (尚未连接到 EV2300/EV2400)
    USB 供电的 EV2300上的 HDQ 引脚在未连接电池组的情况下测量3.3V 电压
    USB 供电的 EV2400上的 HDQ 引脚在未连接电池组的情况下测量2.15V 电压
    电池组连接到 EV2300/EV2400时、两个 HDQ 引脚的平均电压均为1.9V
    尽管 EV2300和 EV2400似乎具有不同的板载上拉电压、但未连接任何器件、但一旦插入电池组、电压似乎是相同的。 EV2300将立即连接到 BQ Studio、而 EV2400无法检测到 bq34z100-G1
    BQ Studio 在仪表板中识别 EV2300和 EV2400。 检测到 EV2300为固件版本3.1r、EV2400为版本0.18
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些其他信息:
    我使用 bq34z100-G1对两种不同的电池组设计进行了测试、这两种设计都设置为 I2C 模式、而不是 HDQ。 EV2300每次在 I2C 和 HDQ 模式下对两个电池组都能可靠地工作。 EV2400在 I2C 模式下部分工作、但无法可靠地进行初始连接-它可以自动检测 bq34z100-G1大约50%的时间、但无法检测到并拒绝在其他50%的尝试中手动连接。 所有测试均使用相同的计算机、电缆和 USB 端口、除了在 USB 电缆和电池组数据电缆线束之间交换 EV2400和 EV2300模块外、没有任何其他更改。 由于 EV2300在100%的时间内都能可靠运行、但 EV2400从未在 HDQ 模式下工作、并且在 I2C 模式下间歇性工作、因此在假设我的新 EV2400有缺陷之前、我还应该尝试其他什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    您能否使用示波器检查两个方框的 I2C 流量波形、以查看它们是否具有相同的电平并且两者看起来都很干净? 顺便说一下、EV2400在通信线路上有一个电平转换器、而 EV2300没有。