请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 您好!
我遇到意外问题。 LM25088在正常工作一段时间后、但一天之后、如果 Vin 达到17V VFB 无法标准化为1.205V、则无法正常工作、在17V 下工作正常。 有什么想法吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.