This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:LM25088问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711922/lm25088-lm25088-question

器件型号:LM25088

您好!

我遇到意外问题。 LM25088在正常工作一段时间后、但一天之后、如果 Vin 达到17V VFB 无法标准化为1.205V、则无法正常工作、在17V 下工作正常。 有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Aleksandr、

    VOUT 或 SW 节点是否有任何示波器波形?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我甚至没有示波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试使用 DAC 作为底部反馈电阻器、能否尝试使用实际电阻器来检查它是否可以正常调节?

    谢谢
    -Arief