This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5130:输出振荡频率约为6kHz

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713022/tps5130-output-oscillating-at-around-6khz

器件型号:TPS5130

您好!

TPS5130的其中一个输出在上电时有时会以~6.4kHz 的频率振荡。 通过将 C2从1800pF 增加到1950pF、这种不稳定性似乎消失了。 更简单的帮助方法是、我向您发送 TI 的配置文件、输出屏幕截图和原理图。

我等待您的反馈。

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS5130_5F00_DIMENSIONING_5F00_3V3.xlse2e.ti.com/.../DOC0000723678_2D00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我有关该问题的更多信息吗?

    只有通道3存在不稳定问题、对吧? 输入电压和输出电流是多少?

    此致、

    Edwin、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    在我发布第一篇帖子后、我添加了有关该设计的一些详细信息:

    1/ TPS5130_DIMENSIONNING_3V3.xls:这个文件已经从 TI TPS5130页面下载。 中的是有关输出特性的所有详细信息。

    2/第一张图片:黄色表示振荡(非系统)时的+3V3输出、蓝色表示连接到 Vin (+5V)的 MOS 的控制

    3第二幅图片:与图片1相同、缩放显示控制时的占空比始终为最大值

    4我们关于 TPS5130连接的原理图。

    回答您的问题时、是的、只有一个通道(n°3)具有这种行为。 其他两个(1和2)不受影响、控制似乎正常(不像 ch3那样定期停止)。 因此、参考数据表第9页的图片、控制中断似乎与 OVP 或 UVP 没有关联(OVP 的故障停止对于3个通道而言是常见的)。 输入电压为+5V、输出电流最大为0.5A

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为原因是环路问题。 您可以测试波特图吗? 如果没有、您能否测试负载瞬态并上传波形?

    您还提到、当 C2变为1950pF 时、这是可以的。 建议对 C2使用2000pF 电容器。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为 C2放置了2200pF。 我可以在示波器上看到、振荡有时在输出增加时开始、但会系统停止。

    我们正在努力进行这一开发、电源主题仍处于开放阶段、需要研究...

    并联... 我在度假2周... 那么、您是否可以继续打开此主题? 我们将在08年20月20日之后再次开始调查。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我结束本主题。 您可以 发送我的电子邮件来解决 问题。 edwin-zang@ti.com。 

    此致、

    Edwin。