您好!
TPS5130的其中一个输出在上电时有时会以~6.4kHz 的频率振荡。 通过将 C2从1800pF 增加到1950pF、这种不稳定性似乎消失了。 更简单的帮助方法是、我向您发送 TI 的配置文件、输出屏幕截图和原理图。
我等待您的反馈。
非常感谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../TPS5130_5F00_DIMENSIONING_5F00_3V3.xlse2e.ti.com/.../DOC0000723678_2D00_B.pdf

您好、Edwin、
在我发布第一篇帖子后、我添加了有关该设计的一些详细信息:
1/ TPS5130_DIMENSIONNING_3V3.xls:这个文件已经从 TI TPS5130页面下载。 中的是有关输出特性的所有详细信息。
2/第一张图片:黄色表示振荡(非系统)时的+3V3输出、蓝色表示连接到 Vin (+5V)的 MOS 的控制
3第二幅图片:与图片1相同、缩放显示控制时的占空比始终为最大值
4我们关于 TPS5130连接的原理图。
回答您的问题时、是的、只有一个通道(n°3)具有这种行为。 其他两个(1和2)不受影响、控制似乎正常(不像 ch3那样定期停止)。 因此、参考数据表第9页的图片、控制中断似乎与 OVP 或 UVP 没有关联(OVP 的故障停止对于3个通道而言是常见的)。 输入电压为+5V、输出电流最大为0.5A
感谢您的支持!
您好!
我结束本主题。 您可以 发送我的电子邮件来解决 问题。 edwin-zang@ti.com。
此致、
Edwin。