This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2205LY:RST 保持为 LO

Guru**** 2570725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712471/bq2205ly-rst-remains-at-lo

器件型号:BQ2205LY

尊敬的支持团队。

即使 VCC 上电、RST 也将保持为 LO。
条件是当 VCC 关闭时、BCP 备用电池为3V→0V→3V。之后、为 VCC 加电。
当 BCP 备用电池 电压固定为3V 时、RST 在 VCC 上电时变为高电平。
客户拔出电池以更换备用电池。
VCC 电压为3.2V。

数据表上是否没有说明 RST 是否为 LO?

此致、
Hiroaki Yuyama

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接波形。

    探针 CH:

    CH1 RST 引脚16

    CH2 VCC3.3V 引脚12

    CH3 V OUT 引脚13

    通道4 BCP 引脚9

    RST=恒定 LO

    RST=LO 至高电平



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第7页描述了 Rst 引脚为低电平的条件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onys-San。
    感谢你的答复。

    我将在第7页询问有关上电复位的问题。
    '在 BCP 上有有效的电池电压时、RST 在 VCC = VSS 时保持有效。'

    当 bq2205的电源为 BCP 时、当从 VCC 上电时、RST 是否意味着 LO?
    我无法理解"RST 在 VCC = VSS 时保持有效。"

    V PFD (电源开关过压)最大值为2.95V。
    如果 VCC 高于 VPFD、VCC 是否有效?
    或者、如果 BCP 高于 VCC、BCP 是否有效?

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BQ 产品支持团队。

    我将提出一个简单的问题。
    仅在 BCP 上电(无 VCC)时、bq2205是否输出"13引脚 OUT"?
    之后、即使您打开 VCC、RST 是否仍保持 LO?

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RST 引脚由施加到 VCC 的电压控制、因此当 VCC < VPFD 时变为低电平、当 VCC > VPFD + tRST 时变为高电平。 VBC 的值不影响 RST。

    VOUT 始终提供 VCC 或 VBC 电压。

    当 VCC 小于 VPFD 且 BCP 大于 VPFD、或 VCC 小于 BCP 且 BCP 小于 VPFD 时、电源将切换到 BCP。 当 VCC 高于 VPFD 时、电源为 VCC。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garry-San 和 BQ 产品支持团队。

    感谢您的回答。
    我了解了 VCC 和 BCP 的 RST 行为。
    我将检查客户是否没有 VOUT。

    此致、
    Hiroaki Yuyama