请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2205LY 尊敬的支持团队。
即使 VCC 上电、RST 也将保持为 LO。
条件是当 VCC 关闭时、BCP 备用电池为3V→0V→3V。之后、为 VCC 加电。
当 BCP 备用电池 电压固定为3V 时、RST 在 VCC 上电时变为高电平。
客户拔出电池以更换备用电池。
VCC 电压为3.2V。
数据表上是否没有说明 RST 是否为 LO?
此致、
Hiroaki Yuyama