This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:OCP 3阈值

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705749/ucc256302-ocp-3-threshold

器件型号:UCC256302

你好。

我对 UCC 256302的 OCP 3阈值有疑问。

数据表中显示了 OCP 3阈值的变化
℃℃̊ C 至125 ̊ C:0.49V 至0.79V。
-10℃至125℃的变化是如何的?
℃、25 ̊ C 环境温度下的变化是多少?
典型值:0.64V = 25°C 是否正常? 是否存在变体?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256302。 在-10°C 至125°C 范围内、OCP 阈值将在0.61和0.79V 之间变化。 室温下的变化非常小、0.64V 是用于设计计算的一个很好的值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    本-桑

    感谢您的回答。
    我想确认三件事。

    ①Is 有可能获得 OCP3阈值电压与温度特性的关系图?

    ②Although 据说室温的变化很小、
    是否可以在多个批次中提供 OCP 3阈值电压的测量值? (n = 100、3个或更多批次的数据)

    ③Is 我们有办法检查 OCP3的阈值电压?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    您可以就此向我发送电子邮件吗? 我无法在此公共论坛上共享您请求的部分数据。 ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    由于这已转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫