This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51623:VCORE 电流感应设计

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712101/tps51623-vcore-current-sensing-design

器件型号:TPS51623

您好!

根据 Excel 计算、下面是一些问题:

1.英特尔规范中的 I_TDC 在哪里?

例如、功率 VNN 在规格中、我们的客户只能发现最大电流为3.5A、I_TDC 确实会影响 DCR 通过或失败的结果。

或者、您建议如何根据 最大电流来决定 I_TDC?

2.如果可以保持散热、能否将 I_TDC 设置为更低?

在 TPS51623的数据表中、有2种方法可以感应电流电感器 DCR 感应或电阻器电流感应。

 是否有任何有关电阻器电流感应的参考电路和计算?  

4、如果最终产品的尺寸有限制、则不能选择低 DCR 电感器。 是否可以使用电阻器电流感应?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    1. I_TDC 不会执行 DCR 通过或失败。 I_TDC 由英特尔定义、因此请咨询英特尔。
    2.不 I_TDC 由英特尔定义。
    我不认为我们在电阻器电流感应方面有单独的优势。
    电阻器电流感应外壳计算非常简单。 无需添加 DCR 热补偿。 更新 rcs_eff = Rsense (在 Excel 中)或者您可以向我发送 Excel 和 Rsense 值、我将更新并发回给您。
    4.是的。 您可以选择电阻器电流感应。

    谢谢。
    此致、
    Rama。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    但是对于固定的 DCR 值、如果我修改 I_TDC、Excel 文件的 E63值(通过与否)也会更改。

    如果我将 I_TDC 值修改为较低的值、 那么即使 DCR 较大、结果也会"通过"。  

    2.如果现在我们尝试使用电阻器电流感应、修改后的电路是否正确? 原理图正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、
    DCR 故障与热相关。 请单击 E63 (IF (DCR_Pla32 <DCR_Pmax,"PASS","FAIL, DCR too high")). ) 因此、无需担心电流较低。
    2.正确。

    Thnaks。
    此致、
    Rama。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rama:

    非常感谢!