请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51623 您好!
根据 Excel 计算、下面是一些问题:
1.英特尔规范中的 I_TDC 在哪里?
例如、功率 VNN 在规格中、我们的客户只能发现最大电流为3.5A、I_TDC 确实会影响 DCR 通过或失败的结果。
或者、您建议如何根据 最大电流来决定 I_TDC?
2.如果可以保持散热、能否将 I_TDC 设置为更低?
在 TPS51623的数据表中、有2种方法可以感应电流电感器 DCR 感应或电阻器电流感应。
是否有任何有关电阻器电流感应的参考电路和计算?
4、如果最终产品的尺寸有限制、则不能选择低 DCR 电感器。 是否可以使用电阻器电流感应?
谢谢你。