你(们)好。
我们有一个9伏输出 LM5175设计、这在升压模式下是不满意的。 QH500、D502和 QL501区域会产生大量热量。 原理图如下:
在升压模式下、不会将 HDRV2驱动到明显高于 SW2信号的位置。 BOT2的测量值为7至17伏、但 HDRV2仅介于0至10伏之间。 实际上、HDRV 信号看起来几乎与 SW2信号完全一样(尽管由于栅极驱动器上串联的较大 R、它的下冲和过冲比 SW 信号更小)。 我们怀疑由于 QH500未导通而导致温度变高、因此我们的1.8安电流将在 QH500的体二极管和 D502中耗散。
在降压模式下、HDRV2的驱动明显高于 SW2、我们仅在升压模式下看到此问题。
我们配置为 DCM/断续模式运行(如果是因数)。
有什么想法?