This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 HDRV2在升压模式期间不被驱动为高电平、输出级变热。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708061/lm5175-lm5175-hdrv2-not-driven-high-during-boost-mode-output-stage-gets-hot

器件型号:LM5175

你(们)好。

我们有一个9伏输出 LM5175设计、这在升压模式下是不满意的。 QH500、D502和 QL501区域会产生大量热量。  原理图如下:

在升压模式下、不会将 HDRV2驱动到明显高于 SW2信号的位置。 BOT2的测量值为7至17伏、但 HDRV2仅介于0至10伏之间。 实际上、HDRV 信号看起来几乎与 SW2信号完全一样(尽管由于栅极驱动器上串联的较大 R、它的下冲和过冲比 SW 信号更小)。 我们怀疑由于 QH500未导通而导致温度变高、因此我们的1.8安电流将在 QH500的体二极管和 D502中耗散。

在降压模式下、HDRV2的驱动明显高于 SW2、我们仅在升压模式下看到此问题。  

我们配置为 DCM/断续模式运行(如果是因数)。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    该部分的专家正在出差、他将在回来后回复您。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测试存在热问题、负载相对较高。 我们发现、如果我们更改模式电阻以强制 CCM、情况会更愉快;情况仍然很酷、并且 HDRV2驱动明显高于 SW2。 但是、在轻负载条件下、我们需要 DCM。

    假设情况下、它感觉就像在高负载升压条件下、DCM 不适当地禁用了 HDRV。 只需猜测一下、尝试帮助对话...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis、

    感谢您的解释、您的信息非常有用。 当将模式设置为 DCM 时、自举电路似乎无法正常工作。

    该部分的专家将于下周上任、他将很快回复您。 请在患者中等候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hedley、

    如果更换了 LM5175、这会改善运行情况吗? 器件中可能有任何损坏?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有损坏、我们会遇到一个严重问题、因为我们的许多电路板都显示了在 CCM 中消除的相同症状(DCM 中的热问题)。  这是由35个单元组成的、故障率为100%。 我们似乎已经有很长一段时间了,但直到现在,却毫无心地发现了这一问题。 我们还在之前构建的原型/EVT 单元中发现了该问题。 它感觉像是一个设计缺陷(我想这可能会损坏 LM5175)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们打孔并将 LM5175电路切换为 CCM。 客户不满意、但考虑到他们在 CCM 模式下运行正常、他们将在 DCM 模式下的故障期间接受 CCM 电池寿命损失。 我希望我们了解 DCM 问题是什么。