尊敬的团队:
我们的客户希望使用具有大自举电容的 UCC2720xA、因为他们的原理图预见到 MOSFET 会与大型 Qgate 并联驱动。
UCC2720xA 中自举二极管的平均和峰值电流额定值是多少?
谢谢、致以诚挚的问候
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Johan、您好、
我用5A 正向电流确认了自举二极管的典型 Vf、并回顾了5A 电流下的预期最大 Vf。
5A 峰值电流的典型 VF 为1.65V。 在5A 峰值电流下、估算的最大 VF 为2.5V。
热阻抗可在数据表第6.4节"结至环境热阻"中找到。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27201a.pdf
对于5.8uF 的启动电容器值、建议您参考以下数据表第9.2.2节中的指导、以确定自举电容器的大小。 自举电容值过大可能会导致自举电容器的初始充电周期出现问题。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5101a.pdf
虽然自举电容器初始充电期间、自举二极管可能具有高峰值电流、但平均电流由为 MOSFET 总栅极电荷充电所需的电流和转换器开关频率决定。 平均 IHB=Qg x Fsw。 对于自举二极管的工作条件、应考虑平均电流。
请使用该主题中的确认按钮确认这是否解决了您的问题。
此致、
Richard Herring