This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200A:自举二极管的额定电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694070/ucc27200a-current-rating-of-the-bootstrap-diode

器件型号:UCC27200A

尊敬的团队:

我们的客户希望使用具有大自举电容的 UCC2720xA、因为他们的原理图预见到 MOSFET 会与大型 Qgate 并联驱动。

UCC2720xA 中自举二极管的平均和峰值电流额定值是多少?

谢谢、致以诚挚的问候

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您了解 UCC27200A 的内部自举二极管额定电流。 我使用此器件、但我将在 Richard Herring 中循环、他也使用此器件以获得进一步的输入。

    平均电流取决于功率耗散限制、当 Vf = 1.1V 时、可在数据表中找到100mA。

    峰值电流取决于许多因素、包括功率耗散。 自举二极管峰值电流可按正向峰值电流和反向峰值电流额定值进行划分。

    正向峰值电流更大、Cboot 越大、寄生效应越小、VDD 电压越大、低侧 FET 的 Rdson 和二极管的动态阻抗越小。 主要因素是自举充电和放电路径中的布局寄生效应以及方程式 I_peak =(Cboot)(dv/dt)中的自举电容。 峰值电流当然也取决于脉宽。 对于较小的脉冲宽度、峰值电流不会达到如此高的水平。

    反向电流取决于类似情况以及反向偏置和总线电压期间的正向电流。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是问题的答案。 设计人员需要了解允许的最大电流和压降、以验证二极管是否正常。 如果您可以指定5A 的压降和热阻抗、这也是可以的。  

    此致

    Johan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好、
    我是 TI 的一名应用工程师、与 Jeff 一起工作、将努力解决您的问题。
    为了让我们更好地了解您的应用、您能否提供值得关注的自举电容值?
    在所有具有自举高侧偏置的半桥应用中、通过自举二极管的初始充电电流远高于下一个周期、以循环自举电容器刷新充电脉冲。 自举二极管能够提供显著的峰值充电电流、但这不是经过生产测试的参数。
    我必须根据您的请求研究5A 时的 VF 请求、估计需要1-2天来确认 VF 值。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    自举总容量为5.8uF。 充电电压为16VDC。

    此致

    Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好、

    我用5A 正向电流确认了自举二极管的典型 Vf、并回顾了5A 电流下的预期最大 Vf。

    5A 峰值电流的典型 VF 为1.65V。 在5A 峰值电流下、估算的最大 VF 为2.5V。

    热阻抗可在数据表第6.4节"结至环境热阻"中找到。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27201a.pdf

    对于5.8uF 的启动电容器值、建议您参考以下数据表第9.2.2节中的指导、以确定自举电容器的大小。 自举电容值过大可能会导致自举电容器的初始充电周期出现问题。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5101a.pdf

    虽然自举电容器初始充电期间、自举二极管可能具有高峰值电流、但平均电流由为 MOSFET 总栅极电荷充电所需的电流和转换器开关频率决定。 平均 IHB=Qg x Fsw。 对于自举二极管的工作条件、应考虑平均电流。

    请使用该主题中的确认按钮确认这是否解决了您的问题。

    此致、

    Richard Herring