请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95495QVM 大家好、
请帮助提供 CSD95495QVM 的热性能信息
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助提供 CSD95495QVM 的热性能信息
谢谢
Daniel:
我不确定您的 PC 是什么意思-您是指器件可以耗散多少功率? 这就是 Tmax - Tj 除以热阻抗。
RthJA 热阻抗与电路板和器件所使用的热环境的函数相同、甚至更重要。 例如、在1x1" 2oz 铜上、该 RthJA 大约为~40deg C/W。对于最小的铜板、RthJA 可能高达100 - 125deg C/W
如果两者都处于平衡状态、则最大外壳温度与最大结温相同。 但是、如果您处于此情况下的温度、则无法在结温下耗散任何功率、因为它将加热至超过150绝对最大值
这能回答您的问题吗?