我正在开发一款输入电压范围为13V 至90V、输出电压为12V 的直流直流控制器。 我已经针对大约3A 的负载电流对电路板进行了配置。 (LM5116MHX/NOPB)
我开发了大约5块电路板进行测试。 我的意见如下:
电路板仅提供3.9V 输出这些电路板可能存在什么故障? 是否还有任何其他参数需要我验证? 我几乎实现了与 LM5116 评估板相同的电路
我们使用了 MOSFET FDMS86200和 BSC350N20NSFD 以及 Bourns PM2120-560K-RC
此致
H. JJ.Hamsaraj