This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707012/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

我正在开发一款输入电压范围为13V 至90V、输出电压为12V 的直流直流控制器。 我已经针对大约3A 的负载电流对电路板进行了配置。 (LM5116MHX/NOPB)

我开发了大约5块电路板进行测试。 我的意见如下:

电路板仅提供3.9V 输出这些电路板可能存在什么故障? 是否还有任何其他参数需要我验证? 我几乎实现了与 LM5116 评估板相同的电路

我们使用了 MOSFET FDMS86200和 BSC350N20NSFD 以及 Bourns PM2120-560K-RC

此致

H. JJ.Hamsaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您的原理图和布局视图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_LM5116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_LM5116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在开发一款输入电压范围为13V 至90V、输出电压为12V 的直流直流控制器。 我已经针对大约3A 的负载电流对电路板进行了配置。 (LM5116MHX/NOPB)

    我开发了大约5块电路板进行测试。 我的意见如下:

    电路板仅提供3.9V 输出这些电路板可能存在什么故障? 是否还有任何其他参数需要我验证? 我几乎实现了与 LM5116 评估板相同的电路

    我们使用了 MOSFET FDMS86200和 BSC350N20NSFD 以及 Bourns PM2120-560K-RC

    此致

    H. JJ.Hamsaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamsaraj、

    建议我们首先修复原理图。  

    请参阅随附的快速入门计算器、我已在您的规格中输入、请遵循中的所有建议、  

    请在电路板中实施、同时请根据需要更新原理图。   

    e2e.ti.com/.../E2E-LM5116_5F00_quickstart.xls

    此外、如果您尝试使 LM5116以最小输入电压运行、则需要确保不违反 Toff 最小规格

    建议查看以下链接、以确保您不违反 LM5116数据表中的任何规格。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamsaraj、

    抱歉、如果这确实是您的问题、我忘记发布有关占空比最大容量的链接。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在关闭 tnis、因为它不活动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我观察到的结果如下:输入电压范围为13V 至90V、输出电压为12V。 我已经针对大约3A 的负载电流对电路板进行了配置。 (LM5116MHX/NOPB)电路板仅提供3.9V 输出。这些中的故障可能是什么。我们使用了 MOSFET FDMS86200和 BSC350N20NSFD 和 Bourns PM2120-560K-RC
    此致
    H. JJ.Hamsaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamsaraj、

    通常、低输出电压可能由以下因素引起。

    1.电流限制接合。

    1A。 电流感应噪声导致的

    由于 CS 引脚上的实际电流读数、因此电流为2.A  

    2A1。 可能是由于跨导(布局)

    2b. 负载电流的 Rsense 值不正确

    斜率补偿导致的2c

    2.不稳定性

    2A、因为补偿值错误

    2B 由于噪声(布局)

    由于输入滤波器相互作用而导致的2C (输入滤波器未阻尼)

    我认为我们过去已经讨论过这个设计吗?  这是相同的设计吗?  如果是、我们已经讨论了可能的原因是布局。  当时、我认为布局并不理想。 我已经为您提供了修复布局的建议、因为布局本身很可能会导致您的性能问题。  

    自那以后、您是否按照我提出的所有建议修复了布局?  如果不是、这可能是问题的原因。

    如果您希望我重新查看您的布局、您可以使用与之前相同的电子邮件地址向我发送电子邮件。

    David.Baba@ti.com

    希望这对您有所帮助?

    David。