This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:电流消耗(负载和无负载)高于预期

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712778/tps63031-current-consumption-load-and-no-load-is-more-than-expectation

主题中讨论的其他器件:TPS63031TPS63030

产品编号:TPS63031

您好!

我正在尝试设计电池供电的低功耗器件、因此、降压/升压转换器电路是为使用 TPS63031进行设计的。 在逐部分进行初始 PCB 测试期间,在仅组装有微控制器和 SMD LED 的 PCB 以及 TPS 电源电路的情况下测量电流消耗,当微控制器进入睡眠模式时,电流消耗为2mA。 但是、通过排除电源电路和直接为微控制器供电并通过实验室电源进行引导、再次测试了同样的东西、发现电流消耗为2.5uA。

此外、发现电源电路在空载时的流耗为200uA

我要附上电源电路原理图图像以供参考。另外请注意、电路中使用的电感器为10uH。  

很高兴知道哪里出了问题。

此致、

Amit K

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    根据您的原理图、器件处于 ForcedPWM 模式(PS/SYNC 引脚为高电平)。 您需要将 PS/SYNC 引脚拉至低电平以启用省电模式。

    此外、我希望 R25不会被组装。
    C22不应连接到 FB 引脚、它应位于 VOUT 引脚上。 这对于 TPS63031来说不是一个大问题、但如果您想更改为 TPS63030、则不应连接到该引脚。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:
    感谢您的回复。 将进行建议的更改并确认相同。

    此致、
    Amit K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳