请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS63031、 TPS63030产品编号:TPS63031
您好!
我正在尝试设计电池供电的低功耗器件、因此、降压/升压转换器电路是为使用 TPS63031进行设计的。 在逐部分进行初始 PCB 测试期间,在仅组装有微控制器和 SMD LED 的 PCB 以及 TPS 电源电路的情况下测量电流消耗,当微控制器进入睡眠模式时,电流消耗为2mA。 但是、通过排除电源电路和直接为微控制器供电并通过实验室电源进行引导、再次测试了同样的东西、发现电流消耗为2.5uA。
此外、发现电源电路在空载时的流耗为200uA
我要附上电源电路原理图图像以供参考。另外请注意、电路中使用的电感器为10uH。
很高兴知道哪里出了问题。
此致、
Amit K