This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:与要使用的电池数量相比、VIN 额定值

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707767/tps63061-vin-rating-compared-to-number-of-cells-to-be-used

器件型号:TPS63061

尊敬的团队

以下问题来自我们的合作伙伴:

我们在设计中将 TPS63061用于最多8节电池的系统。 您能否澄清一下数据表中为什么说、如果输入电压高达12V (理论上允许8节1.5V 碱性电池)、那么它适用于3节至6节电池。

此致
Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    您能描述一下故障现象吗?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jul

    由于该主题的敏感性、我不得不编辑该帖子。
    您能否回答以下问题:什么是将功能限制为6节电池、而理论上、最大额定电压可能允许连接8节1.5V 电池?

    谢谢、此致
    Gabor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    在10V 至12V 输入电压之间、输出负载应限制为最大1A

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳