请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63061 尊敬的团队
以下问题来自我们的合作伙伴:
我们在设计中将 TPS63061用于最多8节电池的系统。 您能否澄清一下数据表中为什么说、如果输入电压高达12V (理论上允许8节1.5V 碱性电池)、那么它适用于3节至6节电池。
此致
Gabor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.