This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SND9039复位问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692676/snd9039-reset-problem

您好!  

我使用的是 Cherry Trail CPU 和 SND9039A2CTRKR PMIC。

使用显卡操作期间出现问题。

PMIC (VGG)的 BUCK5与图形卡不同。

当使用图形卡时、输出电压将在0.75V 至0.85V 之间。

如果没有该卡、它将稳定在0.85V

使用显卡操作期间发生了重置、如果没有显卡、则不会发生重置。

是否有针对这个问题的建议?  

另一个问题是:如何调节降压转换器5的输出?是通过 CPU 的 I2C 进行调节?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此问题与我们的专家联系。 请于2018年5月29日之前回复。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Buck5输出电压范围为0.4V 至1.1V、CPU 通过 I2C 设置 Buck5输出电压。
    与 Buck5输出电压相关的寄存器:
    -reg_29hex 设置 Buck5输出电压
    -reg_2Ahex 在待机后设置 BUCK5 Vout
    -reg_2Bhex 在待机期间设置 BUCK5 Vout
    在我看来、CPU 在上述寄存器中设置了不同的值。 我建议检查 reg29/2A/2B 值。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Costin

    感谢您的回复。
    我们使用 Cherry trail CPU 和 SND9039A2CTRKR PMIC 时的故障率为2%。
    当系统进入 Win10桌面并空闲一段时间后、系统将随机重新启动。
    该症状仅在轻负载时出现、就像在桌面中空闲时一样。 播放视频和老化测试等重载不会出现症状。
    我们发现、如果系统处于 Win10安全模式或没有图形驱动程序、则不会出现症状。
    我们怀疑它与 PMIC 的 VGG (BUCK 5)相关、并尝试通过 BIOS 将 BUCK 5从自动模式设置为强制 PWM 模式。
    此设置不会出现症状。
    自动模式和强制 PWM 模式有何不同?
    我们是否可以仅将设计更改为 PWM 模式?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Costin

    此自动重启问题的失败率为2%。

    什么情况可能导致此症状?

    我们发现、在 Win10安全模式和没有图形驱动程序的情况下不会出现该症状。

    它只会在轻负载条件下发生、例如桌面空闲、而不会发生重负载。

    我们怀疑它与 PMIC 的 VGG (BUCK 5)相关、并尝试将 BUCK 5从自动模式设置为固定 PWM 模式。

    通过使用此设置,症状将不再出现。

    我们可以仅使用 PWM 模式吗? 此设置是否具有副作用?

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenny、

    只有当 BUCK5电压设置为高于600mV 时、才可以将 BUCK5设置为 PWM 模式、唯一的副作用是效率略低。

    在自动模式下、PMIC 检测负载并设置轻负载的 PFM 以提高效率。
    当发生复位时、您在状态寄存器中得到什么?

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、


    感谢您的回复。 我是 Keny 的同事。

    我们与 BIOS 团队一起检查、他们没有找到与修改 Buck5设置相关的代码、这意味着 Buck5应保持默认寄存器设置。

    因此、我们 很想知道、

    1.我们的症状是否有任何可能的原因? (如果 Buck5设置为自动模式、PWM 模式正常、系统将在空闲状态下复位)

    2.我们注意到自动模式下的 Buck5在系统空闲期间的输出电压电平低于 PWM 模式、这是否正常?

    窗口中是否有工具可以实时监控 SND9039的寄存器?

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    1.复位由 SOC 而非 PMIC 生成,最好通过读取状态寄存器12hex 来确定复位的类型
    PFM 的纹波比 PWM 高几毫伏、但这不应影响 SOC、如果可能、则检查自动和强制 PWM 中的 Buck5 Vout。
    2.如果 Buck5输出电压符合规格精度、PWM 中的电压通常会降低几毫伏
    3.我不熟悉 Windows 工具,我建议首先检查实时 PMIC 输入控制信号和 reg 11hex,以了解如何生成复位。

    此致、
    Costin