This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:建议使用 DCDC4肖特基二极管

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692820/tps65218-dcdc4-schottky-diode-recommendation

器件型号:TPS65218

您好、专家、

我遇到了与建议的线程相同的 DCDC4启动问题、可以通过在 L4A 引脚上添加肖特基二极管到 GND 来解决该问题。  

e2e.ti.com/.../631514

TPS65218D0的新样片仍在进行中、我们需要临时实施以用于测试目的。  

我们对此问题有2个问题:

1.能否知道 肖特基二极管启动所需的正向电流?  

TPS65218B1触发浪涌电流的机制是什么、以导致此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 他应尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65218D0样片送达多长时间?

    当-D0器件不需要该权变措施时、仅出于测试目的实施权变措施似乎不是一个好主意。

    此外、这个问题似乎与几个小时前问的问题非常相似: e2e.ti.com/.../692751

    您能否确认这些问题是否相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我在直接来自客户的另一个 e2e 问题中更详细地回答了这个问题:
    e2e.ti.com/.../2553931

    机制是、当 VIN 为高电平时或 DCDC4在仅降压模式下启动时、软启动被禁用。 由于 DCDC4是降压-升压转换器、因此基本上有3种运行模式:仅降压、仅升压和降压-升压组合。

    只要启动期间 VIN < 3.4V、DCDC4就会在无需额外组件的情况下正确启动。 这应该足够用于测试的信息、并且不需要肖特基二极管。 然后、TPS65218D0样片将送达、不再需要解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的信息。 该变通办法对于情况不是100%有效。
    我们将使用新样本进行验证。

    谢谢。