请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 您好、专家、
我遇到了与建议的线程相同的 DCDC4启动问题、可以通过在 L4A 引脚上添加肖特基二极管到 GND 来解决该问题。
TPS65218D0的新样片仍在进行中、我们需要临时实施以用于测试目的。
我们对此问题有2个问题:
1.能否知道 肖特基二极管启动所需的正向电流?
TPS65218B1触发浪涌电流的机制是什么、以导致此问题?
谢谢。
周