This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:当 TPS613221A 开始工作时、按钮电池电压将进一步下降

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS613221AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712105/tps613221aevm-when-tps613221a-start-to-work-button-cell-voltage-will-drop-dowm-more

器件型号:TPS613221AEVM

客户在测试  TPS613221AEVM 时遇到问题。他们发现 TPS613221AEVM 当 TPS613221A 开始工作时、按钮电池电压将进一步下降 。正常 按钮电池电压为3.0V、使用一段时间、电压将下降 2.8V。但测试情况 是 TPS613221A 开始工作时  、电压将下降 至定位 2.5V 快速电压。

我们能否帮助 解释这个问题并解决这个问题。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jorry

    请帮助测量输入、SW 引脚和 VOUT 的波形、以显示您描述的行为。

    电池的器件型号是多少? 使用 EVM 进行测量时的输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorry
    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果您回复、帖子将再次打开