请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS613221AEVM 客户在测试 TPS613221AEVM 时遇到问题。他们发现 TPS613221AEVM 当 TPS613221A 开始工作时、按钮电池电压将进一步下降 。正常 按钮电池电压为3.0V、使用一段时间、电压将下降 2.8V。但测试情况 是 TPS613221A 开始工作时 、电压将下降 至定位 2.5V 快速电压。
我们能否帮助 解释这个问题并解决这个问题。谢谢。