This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电量监测计感测电阻计算

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400, GPCCHEM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690941/bq34z100-g1-gas-gauge-sense-resistor-calculation

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100EVMEV2400GPCCHEMBQ34Z100

大家好、

我即将在新的 PCB 设计中添加 BQ34Z100-G1电量监测计、但我在数据表中看不到如何计算感应电阻器。 数据表引用了:

'应将电流感应电阻器的值输入到评估软件数据闪存校准部分的 CC 增益和 CC Delta 参数中"

那么、我的下一个问题是、在哪里可以获得评估软件的副本?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocketman46、

    要实际调整硬件的大小:

    EVM 附带的标准电流感应电阻器为10m Ω。 该器件在检测电阻器上支持高达+/- 125mV 的电压。 使用10m Ω 的感应电阻器时、最大电流为12.5A。 您希望设计的最大电流是多少?

    绝对正确、CC 增益和 CC Delta 参数是将器件设置为您的设计所选的电流感应电阻器的方式。 设置这些值的最简单方法是向 EVM 施加已知负载并利用 bqStudio 中的电流校准功能。

    评估软件 bqStudio 可从以下位置下载: www.ti.com/.../bqstudio

    请使用'bqstudiotest'版本、因为它是最新版本、也是最优秀的版本。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。

    我需要在24V 电池上使用此芯片、电流高达40A。  您能否为评估板提供起始感应电阻器?

    此致、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我已经下载了评估软件 bqStudio、并选择了以下选项-注意开发板尚未插入:

    #量表

    # 0100_0_16-bq34z100G1.bqz

    #自动检测设备:无

    显示错误"检测到的设备与此应用程序不兼容"

    因此、这是否意味着我需要 BQ34Z100-G1芯片的不同软件?

    谢谢、

    罗克曼46.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan、

    还有几个问题要问:


    1) 1)选择上述电阻后、如何将 BQ34Z100EVM 板连接到运行 bqStudio 软件的 PC。 我只获得了一个带有这个开发板的4线接头。

    2) 2)您是否有开发的要点分步指南?


    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocketman46、

    EVM 附带的标准电流感应电阻器为10m Ω。 该器件在检测电阻器上支持高达125mV 的电压。 使用10m Ω 的感应电阻器时、其工作电流最大为12.5A

    了解感应电阻器上允许的最大压降、并且您的应用必须支持高达40A 的电流、快速应用欧姆定律将告诉我们、值为~ 3m Ω 的感应电阻器就足够了。 请确保选择具有低 PPM 和适当额定功率的电流电阻器。

    该评估板的额定电流仅为7A。 您的高电流路径需要创建定制板、或者需要将单独的板连接到您的 EVM。 有关 EVM 的更多信息、请参阅此处的 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sluu904

    关于 bqStudio、一切都正常。 只需点击对话框菜单、即可选择您感兴趣的电量监测计。 要将软件与监测计一起使用、请使用键控4线连接器通过 I2C 将监测计连接到 EV2400、并使用提供的 USB 电缆将 EV2400插入 PC、 和设置跳线并使用外部电压源为电路板供电、如上面链接的 EVM 用户手册中所述。

    有关开发项目符号列表、请参阅数据表的第8节、了解有关如何配置硬件和初始启动器件的更多信息。 启动后、并根据您的特定应用调整监测计中的参数、需要使用 GPCCHEM 工具确定电池的 ChemID (这将需要生成日志- GPCCHEM 文档中对此进行了介绍)。 然后、使用 bqStudio 中的 CHEMISTRY 选项卡将工具返回的 ChemID 添加到监测计中。  现在、在完全设置了 guage 并使用适当的化学成分的情况下、设置 IT_ENABLE 并运行学习周期。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

     我没有 EV2400 、因此我必须错过此步骤、因此我将直接向微控制器写入代码、并使用 I2C 与 BQ34Z100-G1通信。   

    只需确认一下、我还有几个问题:

    1) 1)如何在不使用 EV2400的情况下计算电池参数。   

    2) 2) EV2400是否为 c 源代码创建所有变量并添加到头文件中。

    3) 3)您是否具有使用 I2C 与 BQ34Z100-G1进行通信的示例 C 源代码以及所有参数的详细列表。

    4) 4)为什么要使用 HDQ over I2C

    5) 5)如果我的项目的电流要求范围为10A - 40A、我是否选择最坏情况下的3MR 感应电阻器?

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocketman46、

    1) 1)我强烈建议使用 bqStudio + EV2300/EV2400工具链进行开发、尤其是当您是这些产品的首次用户时。 工具链显著简化了流程、尤其是校准。 使用 MCU 进行开发的最简单方法是使用此工具链配置监测计、然后导出 DFFS 文件或 BQFS 文件。 DFFS (仅限数据闪存)和 BQFS (指令+数据闪存)包含 i2c 命令、可以在 MCU 上轻松实现这些命令来对监测计进行编程。 此外、bqStudio + EV2400在记录监测计方面非常有用。 这些工具可用于实现和加快开发。 必须在 MCU 上重新创建这些函数可能成本高昂。

    2) 2) EV2400是一个通信接口、允许 bqStudio 通过 i2c 与监测计进行通信。 将其视为适配器。

    3) 3)监测计通信应用手册中提供了示例 C 代码、可在 以下位置找到:www.ti.com/.../slua801.pdf

    它提供了一个有关如何使用 MCU 将 DFFS 文件编程到监测计的良好示例。

    4) 4)建议使用 i2c、但有些客户使用 HDQ 作为单线接口。 它比 i2c 慢、我们建议通过 i2c 对电量监测计进行编程、如果切换到 HDQ、则作为生产过程中的最后一个步骤。

    5) 5)是的。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我现在正在加速。 我还有几个问题:

    1) 1)您是否建议使用 EV2400而不是 EV2300?

    2) BQ34Z100-G1安装到我的 PCB 上并连接到电池。 我是否只需将3根导线连接到 BQ34Z100-G1、SDA、SCL 和0V。 因此、EV2400不为 BQ34Z100-G1供电、微/电池 PCB 是否为 BQ34Z100-G1供电?

    谢谢、

    罗克曼46.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocketman46、

    1. EV2300是 NRND、建议使用 EV2400、但是、这两种器件在使用最新固件进行更新的情况下都能正常工作。

    2.正确。 除了上面的 I2C 连接、请将一个电压电源连接到 bq34z100 EVM 上的 Bat +和 Bat -、并针对初始器件启动增加至4V。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我一直在研究数据表、我可能发现了一个问题。  由于电流峰值为50A、我将使用2MR 电阻器。  但下面的数据表引述的第29页、感测电阻应介于(典型值为5mR 至20mR)之间。  这是否意味着该芯片不适用于24V、40-50A 应用?

    谢谢、

    罗克曼46.

    7.3.5电量监测

    bq34z100-G1测量电池电压、温度和电流、以根据 Impedance Track 算法确定电池 SOC (请参阅 Impedance Track 电池电量监测算法应用报告的理论与实现[SLUA450]以了解更多信息)。 bq34z100-G1通过感测小值电阻器(mΩ 值为5k Ω 至20k Ω)上的电压来 mΩ 充电和放电活动。 和 SRN 引脚之间以及与电池串联。 通过集成通过电池的电荷,电池的 SOC 在电池充电或放电期间进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocketman46、

    使用该器件时、检测电阻器的典型范围为5m Ω 至20m Ω。 该器件能够支持更大的电流和更小的感应电阻器、例如2m Ω 感应电阻器、但为了在低电流时进行折衷、可能需要修改一些参数、例如 CC 死区和偏移、以防止读取"虚假电流"。

    由于此应用的值超过32A、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slua760

    此致、
    Bryan Kahler