主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ34Z100EVM、 EV2400、 GPCCHEM、 BQ34Z100
大家好、
我即将在新的 PCB 设计中添加 BQ34Z100-G1电量监测计、但我在数据表中看不到如何计算感应电阻器。 数据表引用了:
'应将电流感应电阻器的值输入到评估软件数据闪存校准部分的 CC 增益和 CC Delta 参数中"
那么、我的下一个问题是、在哪里可以获得评估软件的副本?
期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我即将在新的 PCB 设计中添加 BQ34Z100-G1电量监测计、但我在数据表中看不到如何计算感应电阻器。 数据表引用了:
'应将电流感应电阻器的值输入到评估软件数据闪存校准部分的 CC 增益和 CC Delta 参数中"
那么、我的下一个问题是、在哪里可以获得评估软件的副本?
期待您的回复。
您好、Rocketman46、
要实际调整硬件的大小:
EVM 附带的标准电流感应电阻器为10m Ω。 该器件在检测电阻器上支持高达+/- 125mV 的电压。 使用10m Ω 的感应电阻器时、最大电流为12.5A。 您希望设计的最大电流是多少?
绝对正确、CC 增益和 CC Delta 参数是将器件设置为您的设计所选的电流感应电阻器的方式。 设置这些值的最简单方法是向 EVM 施加已知负载并利用 bqStudio 中的电流校准功能。
评估软件 bqStudio 可从以下位置下载: www.ti.com/.../bqstudio
请使用'bqstudiotest'版本、因为它是最新版本、也是最优秀的版本。
此致、
Bryan Kahler
您好、Rocketman46、
EVM 附带的标准电流感应电阻器为10m Ω。 该器件在检测电阻器上支持高达125mV 的电压。 使用10m Ω 的感应电阻器时、其工作电流最大为12.5A
了解感应电阻器上允许的最大压降、并且您的应用必须支持高达40A 的电流、快速应用欧姆定律将告诉我们、值为~ 3m Ω 的感应电阻器就足够了。 请确保选择具有低 PPM 和适当额定功率的电流电阻器。
该评估板的额定电流仅为7A。 您的高电流路径需要创建定制板、或者需要将单独的板连接到您的 EVM。 有关 EVM 的更多信息、请参阅此处的 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sluu904
关于 bqStudio、一切都正常。 只需点击对话框菜单、即可选择您感兴趣的电量监测计。 要将软件与监测计一起使用、请使用键控4线连接器通过 I2C 将监测计连接到 EV2400、并使用提供的 USB 电缆将 EV2400插入 PC、 和设置跳线并使用外部电压源为电路板供电、如上面链接的 EVM 用户手册中所述。
有关开发项目符号列表、请参阅数据表的第8节、了解有关如何配置硬件和初始启动器件的更多信息。 启动后、并根据您的特定应用调整监测计中的参数、需要使用 GPCCHEM 工具确定电池的 ChemID (这将需要生成日志- GPCCHEM 文档中对此进行了介绍)。 然后、使用 bqStudio 中的 CHEMISTRY 选项卡将工具返回的 ChemID 添加到监测计中。 现在、在完全设置了 guage 并使用适当的化学成分的情况下、设置 IT_ENABLE 并运行学习周期。
此致、
Bryan Kahler
您好、Bryan、
感谢您的回复。
我没有 EV2400 、因此我必须错过此步骤、因此我将直接向微控制器写入代码、并使用 I2C 与 BQ34Z100-G1通信。
只需确认一下、我还有几个问题:
1) 1)如何在不使用 EV2400的情况下计算电池参数。
2) 2) EV2400是否为 c 源代码创建所有变量并添加到头文件中。
3) 3)您是否具有使用 I2C 与 BQ34Z100-G1进行通信的示例 C 源代码以及所有参数的详细列表。
4) 4)为什么要使用 HDQ over I2C
5) 5)如果我的项目的电流要求范围为10A - 40A、我是否选择最坏情况下的3MR 感应电阻器?
谢谢、
罗克曼46.
您好、Bryan、
我一直在研究数据表、我可能发现了一个问题。 由于电流峰值为50A、我将使用2MR 电阻器。 但下面的数据表引述的第29页、感测电阻应介于(典型值为5mR 至20mR)之间。 这是否意味着该芯片不适用于24V、40-50A 应用?
谢谢、
罗克曼46.
7.3.5电量监测
bq34z100-G1测量电池电压、温度和电流、以根据 Impedance Track 算法确定电池 SOC (请参阅 Impedance Track 电池电量监测算法应用报告的理论与实现[SLUA450]以了解更多信息)。 bq34z100-G1通过感测小值电阻器(mΩ 值为5k Ω 至20k Ω)上的电压来 mΩ 充电和放电活动。 和 SRN 引脚之间以及与电池串联。 通过集成通过电池的电荷,电池的 SOC 在电池充电或放电期间进行调节。