请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 大家好、
我的客户使用 TPS4H160-Q1、但他们遇到了一些 EMC 问题。
这里是 CE 测试结果、您可以看到内部振荡器和电荷泵开关频率导致了 CISPR25故障。 RE 测试也失败、但在输入引脚中添加了1uF+0.1uF+0.01uF 电容器、这不会改善测试结果。
您能帮您就此提供一些建议吗? 谢谢。
东宝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 TPS4H160-Q1、但他们遇到了一些 EMC 问题。
这里是 CE 测试结果、您可以看到内部振荡器和电荷泵开关频率导致了 CISPR25故障。 RE 测试也失败、但在输入引脚中添加了1uF+0.1uF+0.01uF 电容器、这不会改善测试结果。
您能帮您就此提供一些建议吗? 谢谢。
东宝