This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:EMC 测试问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713919/tps4h160-q1-emc-test-problem

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

我的客户使用 TPS4H160-Q1、但他们遇到了一些 EMC 问题。

这里是 CE 测试结果、您可以看到内部振荡器和电荷泵开关频率导致了 CISPR25故障。 RE 测试也失败、但在输入引脚中添加了1uF+0.1uF+0.01uF 电容器、这不会改善测试结果。

您能帮您就此提供一些建议吗? 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送原理图和布局以供审核吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请回答上述问题。 如果我们在2018年8月2日之前未收到答案、该主题将关闭。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmouche,

    感谢您的反馈、客户对分享原理图和 PCB 犹豫不决。  

    我在现场检查了布局、发现小电容器远离输入、我要求它们在尽可能靠近输入引脚的位置添加0.1uF+0.01uF 电容器。

    您认为我们需要在输出中或其他任何地方添加滤波器吗?

    谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了输入电容器、输出上的22nF 电容器可能会有所帮助。 如果使用接地网络、22nF 并联 也可能有所帮助。

    此致