This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:如何提高 UCC2818的 THD

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706892/ucc2818-how-to-improve-the-thd-of-ucc2818

器件型号:UCC2818

尊敬的!

     我在使用 UCC2818作为 PFC 控制器件时有一个问题,波形曲线良好、但电流的 THD 较差(超过12%)、您能否提供一些 方法来提高 THD?  

使用 ucc2818时、THD 的性能通常如何?

                                                                                                                                         谢谢

                                              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用一些数据量化您的结果?
    您将需要以下一些功能

    (1)电流波形

    (2)包含元件值的原理图

    (3)设计要求。

    您应该计划在低压线路的满载条件下设计4%的 THD

    在较轻负载和线路电压增加的情况下、THD 会变得更糟。

    这里有一个设计计算器

    此外,您还可以使用几个设计示例来提供帮助。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Intelec98.pdfHi、

    请参阅附件以帮助降低电流 THD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对此帖子的贡献。
    TI 鼓励积极参与这些主题的讨论。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面列出了一些设计要求:

    负载的一半、则该值低于5%;

    2.pf 在满负载时高于0.99;

    满载为1000W、PFC 电感器为150U、频率为120K、VIN 为220Vrms

    下面列出了一些测试波形:

    IAC 为2通道

    电感器的电流为1Ch

    满负载时的 thd 为10%、半负载时的 thd 为8%、问题 是 thd 越高、负载越重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考 PDF 文件"intelec98"(已连接),如果您这样做,核心绕组应处于反向状态,并注意 MOSFET、二极管等的接地隔离,则会获得更好的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    THD 随着负载的增加而变得更糟这一事实令人感兴趣。 通常、随着负载的增加、THD 和 pf 会变得更好。

    我建议您查看两个方面:

    (1)电桥直流侧的薄膜电容值在满额定功率下选择。 这种优化的 THD 在满负载时可实现、并在小负载时降低 THD。 这是因为电容器在较低负载时未完全放电、并导致交流输入端出现容性负载类型。
    请查看增大此电容值并检查在高功率下是否改善了 THD。

    (2) UCC2818附带一个 Mathcad 计算器。 我针对1000W 负载和120kHz 开关频率运行了计算器。 结果附在 pdf form.e2e.ti.com/.../Calc_5F00_res.pdf 中

    请检查结果并查找计算器与电路之间的任何差异。

    (3)请更详细地查看电流波形(CH 4)。
    这是输入电流还是电感器电流?
    时间基准为10uS/div 时、开关波形是什么样子的?

    CH 4上似乎有很多纹波、我怀疑上面引用的电容器值太低。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4652496、
    由于自您上次发布以来已将近3周、我将此帖子标记为已关闭。
    如果您有其他问题、请打开新帖子。
    此致
    John