尊敬的!
我在使用 UCC2818作为 PFC 控制器件时有一个问题,波形曲线良好、但电流的 THD 较差(超过12%)、您能否提供一些 方法来提高 THD?
使用 ucc2818时、THD 的性能通常如何?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Intelec98.pdfHi、
请参阅附件以帮助降低电流 THD。
THD 随着负载的增加而变得更糟这一事实令人感兴趣。 通常、随着负载的增加、THD 和 pf 会变得更好。
我建议您查看两个方面:
(1)电桥直流侧的薄膜电容值在满额定功率下选择。 这种优化的 THD 在满负载时可实现、并在小负载时降低 THD。 这是因为电容器在较低负载时未完全放电、并导致交流输入端出现容性负载类型。
请查看增大此电容值并检查在高功率下是否改善了 THD。
(2) UCC2818附带一个 Mathcad 计算器。 我针对1000W 负载和120kHz 开关频率运行了计算器。 结果附在 pdf form.e2e.ti.com/.../Calc_5F00_res.pdf 中
请检查结果并查找计算器与电路之间的任何差异。
(3)请更详细地查看电流波形(CH 4)。
这是输入电流还是电感器电流?
时间基准为10uS/div 时、开关波形是什么样子的?
CH 4上似乎有很多纹波、我怀疑上面引用的电容器值太低。
此致
John