This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:过载事件反应

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706421/tps2662-overload-event-reaction

器件型号:TPS2662

尊敬的 TI:

我的公司计划在各种不同的组件中使用 TPS2662系列。

我们已经订购了一些用于评估芯片的样片、以检查它们是否适合我们的应用。

但是、即使我们从 TPS26620订购了两次样片、芯片的行为也不同。

在过载事件期间、一些芯片充当恒定电流源、直到热关断开始。 同时、其他芯片会立即关闭输出。  

在检查封装代码时、我们发现了一些差异。

第一个芯片的代码为 PD00 758 AO5K (这些是具有恒定电流的芯片)、而另一个芯片的代码为 PD05 7B8 A8YI

由于数据表中未介绍封装代码、我想听听您的意见、我们实际使用了哪些芯片以及哪些代码用于哪个芯片。

此致

Marco Mueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    让我检查一下这个、明天回来。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    所有 TPS2662x 系列器件都将进行电流限制、直至热关断(或者如果热关断不起作用、尤其是在电流较低时、它将在512ms 内关闭)。

    因此、我们不希望器件在电流限制后立即关闭。

    您能否分享几个显示此行为的波形。

    此致、
    Kari。