请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 尊敬的 TI:
我的公司计划在各种不同的组件中使用 TPS2662系列。
我们已经订购了一些用于评估芯片的样片、以检查它们是否适合我们的应用。
但是、即使我们从 TPS26620订购了两次样片、芯片的行为也不同。
在过载事件期间、一些芯片充当恒定电流源、直到热关断开始。 同时、其他芯片会立即关闭输出。
在检查封装代码时、我们发现了一些差异。
第一个芯片的代码为 PD00 758 AO5K (这些是具有恒定电流的芯片)、而另一个芯片的代码为 PD05 7B8 A8YI
由于数据表中未介绍封装代码、我想听听您的意见、我们实际使用了哪些芯片以及哪些代码用于哪个芯片。
此致
Marco Mueller