This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:快速降压和逐渐降压之间的 BLK 停止电压差

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710972/ucc25630-1evm-291-blk-stop-voltage-difference-between-rapid-down-and-gradually-down

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256301UCC256302

大家好、

满负载条件下为10A。

快速输入下降时的 BLK 停止电压为 2.05V

逐渐下降输入时的 BLK 停止电压为2.45V

为什么这些从...变成...?   我希望您解释一下这一理论。

还有 什么对策吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您能否确认 EVM 上已组装 UCC256301? 此控制器的 BLKSTOP 电压典型值为0.87V。 您还可以查看 FB 信号。 如果 FB 信号降至突发模式阈值以下、控制器将停止开关。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    配置如下。

    将 UCC 25630-1 EVM - 291的 IC 替换为 UCC 256302、
      通过电阻器将引脚1引脚 HV 引脚连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J9输出
      将引脚12 RVCC 连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J8端子

    满负载条件下为10A。

    快速输入下降时的 BLK 停止电压为 2.05V

    逐渐下降输入时的 BLK 停止电压为2.45V

    为什么这些从...变成...?   我希望您解释一下这一理论。

    还有 什么对策吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    此控制器将突发模式阈值与内部 FBreplica 进行比较。 如果 FBreplica 低于突发阈值、则控制器停止切换。 当控制器停止开关时、光耦合器中的电流将减小。 然后、这将增加内部 FBreplica、将其推至突发阈值以上、并使控制器再次开始切换。

    如果 FB 信号在输入电压下降期间振荡、您可能会看到控制器提早停止开关、因为 FB 信号已降至突发模式阈值以下。

    我建议在关断期间监控 FB 信号、以查看其是否振荡。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    请查看随附的 pdf。

    在这种情况下、Vfb = 5.9~5.8v  是停止点?

    BLK 电压是不同的电压。

    您能不能通过在 IC 方框图上添加注释来告诉我该怎么做?

    e2e.ti.com/.../AC-down-stop-point.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    根据该波形、控制器不会从反馈关闭。 不过、转换器可能会从 OCP 关闭、因为假设 EVM 上的电阻分压器未更改、则2.47V 的 BLK 电压相当于~264V 的输入电压。 您能否在 LLC 停止开关的同时检查 RVCC 是否正在关闭?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    您是指 PFC cct。 逐渐降低交流电压、从而使 Rvcc 下拉、从而使情况变得艰难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    如果 BLK 引脚上的电压为2.45V、则 PFC 总线电压为~264V。 随着 PFC 总线电压下降、转换器仍将尝试提供满负载功率以保持稳压。 控制器将继续降低开关频率以提高增益。 这意味着输入电流将随着 PFC 总线电压下降而增加。 可能会发生的情况是、更高的输入电流会使 UCC256302控制器的 OCP 保护跳闸、因为 PFC 总线会继续下降、并导致控制器在 BLK 达到 BLKStop 阈值之前停止开关。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    请点击 pdf 4幻灯片。

    直流逐渐下降时的 BLK 电压(STOP) 不同于快速直流下降。 (仅限 LLC)

    但 逐渐降低交流电压时的 BLK 电压(STOP) 等于快速降低交流电压。 (PFC+LLC)

    您如何解释?

    我只是看看 PFC 输出电压逐渐下降...

    e2e.ti.com/.../AC-down-stop-point-check-Rvcc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    PFC 将尝试保持输出电压调节、但最终将进入逐周期限制。 然后、您将看到 PFC 总线开始下降、这是因为 PFC 控制器限制了 MOSFET 中的最大电流、从而限制了传送到 PFC 总线的最大输出功率。 由于 LLC 继续从 PFC 总线消耗大输入功率、因此 LLC 输入电压下降得相当快。 您可以看到、交流快速降压和交流逐渐降压的 LLC 输入斜率与快速直流输入降压的斜率相似。 这就是您在这三种测试条件中看到类似关断行为的原因。

    对于逐渐直流降压、控制器看起来好像正在检测 OCP 情况。 如果关断电压差异是客户设计的问题、您可以尝试减小 ISNS 电阻器的值以增加 OCP 跳闸点。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    我的客户 将 ISNS 电阻器的值降低了约10%。

    该问题已解决。

    谢谢你。