主题中讨论的其他器件:UCC256301、 UCC256302
大家好、
满负载条件下为10A。
快速输入下降时的 BLK 停止电压为 2.05V
逐渐下降输入时的 BLK 停止电压为2.45V
为什么这些从...变成...? 我希望您解释一下这一理论。
还有 什么对策吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
满负载条件下为10A。
快速输入下降时的 BLK 停止电压为 2.05V
逐渐下降输入时的 BLK 停止电压为2.45V
为什么这些从...变成...? 我希望您解释一下这一理论。
还有 什么对策吗?
本-圣、
配置如下。
将 UCC 25630-1 EVM - 291的 IC 替换为 UCC 256302、
通过电阻器将引脚1引脚 HV 引脚连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J9输出
将引脚12 RVCC 连接到 UCC 28056 EVM - 296的 J8端子
满负载条件下为10A。
快速输入下降时的 BLK 停止电压为 2.05V
逐渐下降输入时的 BLK 停止电压为2.45V
为什么这些从...变成...? 我希望您解释一下这一理论。
还有 什么对策吗?
本-圣、
请查看随附的 pdf。
在这种情况下、Vfb = 5.9~5.8v 是停止点?
BLK 电压是不同的电压。
您能不能通过在 IC 方框图上添加注释来告诉我该怎么做?
本-圣、
请点击 pdf 4幻灯片。
直流逐渐下降时的 BLK 电压(STOP) 不同于快速直流下降。 (仅限 LLC)
但 逐渐降低交流电压时的 BLK 电压(STOP) 等于快速降低交流电压。 (PFC+LLC)
您如何解释?
我只是看看 PFC 输出电压逐渐下降...