This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:我们是否有 TPS40210的短路波形?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694602/tps40210-do-we-have-the-short-circuit-waveform-of-the-tps40210

器件型号:TPS40210

大家好、

我们是否有 TPS40210的短路波形? 我的客户希望测试短路波形。 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经搜索了许多参考设计的测试报告、在这些报告中、短路似乎不是标准测试项目。  因此、我们没有要共享的示波器图片。

    请注意、如果在升压转换器中使用 TPS40210、则不提供短路保护、因为输入源可以通过整流器二极管直接馈送到输出端。    

    TPS40210的 OCP 保护旨在用于反激式或 SEPIC、其中不存在升压转换器中输入到输出的直接直流链路。  当电流感应电阻器达到 OCP 阈值时、它将停止开关、并通过软启动重新启动、并将继续此类重试模式、直到 OC 条件消失。